支持的 BACnet 功能

PM5320、PM5340 和 PM5341 测量仪通过以太网支持特定的 BACnet 部件和标准对象。受支持的 BACnet 功能在具有 2.00 及更高版本固件的适用产品中可用。

测量仪的 BACnet/IP 协议支持已通过 BACnet 国际认证。进入 www.bacnetinternational.org 或 www.se.com 并搜索您的测量仪型号,以访问您测量仪的 PICS(协议实施合规性声明)。

支持的 BACnet 组件

BACnet 组件 说明

协议版本

1

协议修订版本

14

标准化设备配置文件(附录 L)

BACnet 应用特定控制器 (B-ASC)

BACNet 互操作基本块(附录 K)

  • DS-RP-B (Data Sharing - Read Property - B)

  • DS-RPM-B (Data Sharing - Read Property Multiple - B)

  • DS-WP-B (Data Sharing - Write Property - B)

  • DS-WPM-B (Data Sharing - Write Property Multiple - B)

  • DS-COV-B (Data Sharing - COV - B)

  • DM-DDB-B (Device Management - Dynamic Device Binding - B)

  • DM-DOB-B (Device Management - Dynamic Object Binding - B)

  • DM-DCC-B (Device Management - Device Communication Control - B)

BACnet/IP(附录 J)

BACnet 通讯 Internet 协议

数据链路层选项

UDP

字符集 ANSI

X3.4/UTF-8

支持的设备

  • subscribeCOV

  • readProperty

  • readPropertyMultiple

  • writeProperty

  • writePropertyMultiple

  • deviceCommunicationControl

  • who-HAS

  • who-Is

  • I-Am

  • I-Have

  • Confirmed COV notification

  • Unconfirmed COV notification

细分

仪表不支持细分

静态设备地址绑定

仪表不支持静态设备地址绑定

网络选项

测量仪支持注册为外部设备

支持的标准对象类型

注: BACnet 协议允许您将对象的停止使用属性设置为 true 并向该属性写入一个值以进行测试。在此情况下,BACnet 软件将显示您写入到对象的值,而不是来自测量仪和其所监控系统的实际值。在使用测量仪前,请确保将所有对象的停止使用属性设置为 false。
对象类型 支持的可选属性 支持的可写入属性 支持的有条件可写入属性

设备对象

  • Location

  • 说明

  • Local_Time

  • Local_Date

  • Active_COV_Subscriptions

  • Profile_Name

  • Object_Name

  • Object_Identifier

  • Location

  • 说明

  • APDU_Timeout

  • Number_Of_APDU_Retries

模拟输入对象

  • 说明

  • 可靠性

  • COV_Increment

  • Out_Of_Service

  • COV_Increment

Present_Value

二进制输入对象

  • 说明

  • 可靠性

Out_Of_Service

Present_Value

多状态输入对象

  • 说明

  • 可靠性

  • State_Text

Out_Of_Service

Present_Value

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?