以太网配置

为了使用以太网通信,您必须配置设备的 IP 地址,如果网络要求,还必须配置子网掩码和网关信息。

还需要输入设备使用的所有以太网服务器的网络信息。

注: 请联系网络系统管理员以获取您的 IP 地址及其他以太网网络配置值。

使用显示屏配置设备的以太网设置。连接测量仪到局域网 (LAN) 之前,将测量仪以太网设置修改为您的网络系统管理员提供的值。

配置测量仪的以太网端口并将其连接至 LAN 之后,您可以使用 ION Setup 来配置其他测量仪设置参数。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?