BACnet/IP 通讯实施

测量仪的 BACnet 实施包括特定的操作和配置。

BACnet 通讯的基本配置

在使用 BACnet 协议与测量仪通讯前,应确保已为网络正确配置基本 BACnet 设置。设备 ID 在您的 BACnet IP 网络中必须是唯一的。

变化值 (COV) 订阅

仪表最多支持 20 COV 次订阅。您可使用与您的 BACnet 兼容的软件将 COV 订阅添加至“模拟输入”、“二进制输入”和“多状态输入”对象。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?