多状态输入对象

您的测量仪有一些多状态输入对象,它们提供有关测量仪的 I/O 和电能系统设置的信息。

测量仪配置多状态输入对象

对象 ID 对象名称 对象名称/描述
2016

电能系统类型

电源系统配置:

  • 0 = 1PH2W L-N
  • 1 = 1PH2W L-L
  • 2 = 带 N 的 1PH3W L–L
  • 3 = 3PH3W 无接地三角形
  • 4 = 3PH3W 角接地三角形
  • 5 = 3PH3W 无接地星形
  • 6 = 3PH3W 接地星形
  • 7 = 3PH3W 电阻接地星形
  • 8 = 3PH4W 中心抽头式开放三角形
  • 9 = 3PH4W 中心抽头式三角形
  • 10 = 3PH4W 无接地星形
  • 11 = 3PH4W 接地星形
  • 12 = 3PH4W 电阻接地星形

2036

VT 连接类型

VT 连接类型:

  • 0 = 直接连接
  • 1 = 三角形 (2 VT)
  • 2 = 星形 (3 VT)
  • 3 = L-N (1 VT)
  • 4 = L-L (1 VT)
  • 5 = L-L 带 N (2 VT)

3701

需量方法 - 功率

功率需量方法:

  • 0 = 热需量
  • 1 = 时间间隔滑动区块
  • 2 = 时间间隔区块
  • 3 = 时间间隔滚动区块
  • 4 = 输入同步区块
  • 5 = 输入同步滚动区块
  • 6 = 命令同步区块
  • 7 = 命令同步滚动区块
  • 8 = 时钟同步区块
  • 9 = 时钟同步滚动区块

3711

需量方法 - 电流

电流需量方法:

  • 0 = 热需量
  • 1 = 时间间隔滑动区块
  • 2 = 时间间隔区块
  • 3 = 时间间隔滚动区块
  • 4 = 输入同步区块
  • 5 = 输入同步滚动区块
  • 6 = 命令同步区块
  • 7 = 命令同步滚动区块
  • 8 = 时钟同步区块
  • 9 = 时钟同步滚动区块

3721

需量方法 - 输入量测量

输入量测量需量方法:

  • 0 = 热需量
  • 1 = 时间间隔滑动区块
  • 2 = 时间间隔区块
  • 3 = 时间间隔滚动区块
  • 4 = 输入同步区块
  • 5 = 输入同步滚动区块
  • 6 = 命令同步区块
  • 7 = 命令同步滚动区块
  • 8 = 时钟同步区块
  • 9 = 时钟同步滚动区块

I/O 多状态输入对象

下表列出了提供有关测量仪 I/O 配置信息的多状态输入对象。

对象 ID 对象名称 描述
7274,7298

数字输入 1 模式

数字输入 2 模式

数字输入控制模式

  • 0 = 正常(报警)
  • 1 = 需量间隔同步脉冲
  • 2 = 多费率控制

9673,9681

数字输出模式 1

数字输出模式 2

数字输出 1 和 2 控制模式

  • 0 = 外部
  • 1 = 需量同步
  • 2 = 报警
  • 3 = 电度

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?