二进制输入对象

您的测量仪有一些二进制输入对象,它们提供来自测量仪 I/O 的状态信息。

下表中列出仪表上存在的二进制输入 (BI) 对象。

对象 ID 对象名称 描述
38416,38417

数字输入 1

数字输入 2

1 和 2 的数字输入状态:

  • 0 = 打开
  • 1 = 关闭

注: 只有当数字输入配置为状态输入时,此信息才适用。
38448,38449

数字量输出 1

数字量输出 2

数字输出的状态:

  • 0 = 打开
  • 1 = 关闭

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?