DOCA0236DE-00

IP-Adresse der CPU konfigurieren

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die IP-Adresse der CPU zu konfigurieren:

Schritt

Maßnahme

1

Doppelklicken Sie im Fenster Project Browser (Projekt-Browser) auf den Ordner Configuration (Konfiguration).

Ergebnis: Die physische Ansicht der Gerätekonfiguration wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2

Doppelklicken Sie im Fenster PLC bus (SPS-Bus) auf die Kommunikationsanschlüsse der SPS.

Ergebnis: Das Fenster mit den Kommunikationseinstellungen der SPS wird auf dem Bildschirm angezeigt.

3

Klicken Sie auf das Menü Security (Sicherheit) und führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus:

  • Klicken Sie auf Enforce Security (Sicherheit erzwingen), um die Dienste zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

  • Klicken Sie auf Unlock Security (Sicherheit entsperren), um alle Dienste zu aktivieren.

4

Klicken Sie auf das Menü IP Configuration (IP-Konfiguration) und stellen Sie die IP-Adresse der CPU gemäß dem Netzwerk ein.

Hinweis: Der Wert für IP address A (IP-Adresse A) muss sich vom Wert für Main IP address (IP-Hauptadresse) unterscheiden.

5

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf das Validieren-Symbol ().

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?