DOCA0236TR-00

CPU’nun IP Adresinin Yapılandırılması

CPU’nun IP adresini yapılandırmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Adım

Eylem

1

Project Browser (Proje Tarayıcısı) penceresinde Configuration (Yapılandırma) klasörüne çift tıklayın.

Sonuç: Ekranda işlev bloğunun fiziksel konfigürasyonu gösterilir.

2

PLC bus (PLC haberleşme modülü) penceresinde iletişim konnektörlerine çift tıklayın.

Sonuç: Ekranda PLC’nin iletişim ayarları penceresi görüntülenir.

3

Security (Güvenlik) menüsüne tıklayın ve gerektiği gibi aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:

  • Hizmetleri etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için Enforce Security’e (Güvenliği Zorunlu Kıl) tıklayın.

  • Tüm hizmetleri etkinleştirmek için Unlock Security’e (Güvenlik Kilidini Aç) tıklayın.

4

IP Configuration (IP Yapılandırması) menüsüne tıklayın ve ağa göre CPU’nun IP adresini ayarlayın.

Not: IP address A (IP adresi A), Main IP address’ten (Ana IP adresi) farklı olmalıdır.

5

Araç çubuğunda Doğrula simgesine () tıklayın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?