DOCA0236RU-00

Терминология, заимствованная из стандартов

Технические термины, терминология, символы и соответствующие описания в данном руководстве или непосредственно на устройстве, в целом, заимствованы из терминологии или определений, приведенных в международных стандартах.

В области систем функциональной безопасности, приводов и общей автоматизации к таким терминам относятся, без ограничения, термины «безопасность», «функция безопасности», «безопасное состояние», «отказ», «сброс отказа», «неисправность», «поломка», «ошибка», «сообщение об ошибке», «опасный» и т. п.

Применяемые стандарты:

Стандарт

Описание

IEC 61131-2:2007

Контроллеры программируемые, часть 2: Требования к оборудованию и испытания.

ISO 13849-1:2015

Безопасность оборудования: Элементы систем управления, связанные с безопасностью.

Общие принципы проектирования.

EN 61496-1:2013

Безопасность оборудования: Защитная электрочувствительная аппаратура.

Часть 1: Общие требования и испытания.

ISO 12100:2010

Безопасность оборудования. Общие принципы проектирования. Оценки риска и снижения риска

EN 60204-1:2006

Безопасность машин. Электрическое оборудование машин. Часть 1: Общие требования

ISO 14119:2013

Безопасность машин. Блокировочные устройства для ограждений. Принципы конструкции и выбора

ISO 13850:2015

Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы проектирования

IEC 62061:2015

Безопасность машин. Функциональная безопасность связанных с безопасностью электрических, электронных и программируемых электронных систем управления и контроля

IEC 61508-1:2010

Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью: Общие требования.

IEC 61508-2:2010

Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью: Требования к электрическим, электронным, программируемым электронным системам, связанным с безопасностью.

IEC 61508-3:2010

Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью: Требования к программному обеспечению.

IEC 61784-3:2016

Промышленные сети. Профили. Часть 3: Функциональная безопасность полевых шин. Общие правила и определения профилей.

2006/42/EC

Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию

2014/30/EU

Директива по электромагнитной совместимости

2014/35/EU

Директива по низковольтному оборудованию

Кроме того, термины в настоящем документе могут использоваться, если они заимствованы из других стандартов, в том числе:

Стандарт

Описание

IEC 60034

Машины электрические вращающиеся

IEC 61800

Электрические приводные системы с регулируемой скоростью

IEC 61158

Передача цифровых данных для измерения и управления. Полевая шина для систем автоматического регулирования и управления технологическими процессами

Наконец, термин «зона производства работ» может использоваться при описании определенных опасностей. Термин имеет значение, определенное для термина «опасная зона» в Директиве по машинам, механизмам и машинному оборудованию (2006/42/EC) и в стандарте ISO 12100:2010.

Примечание: Указанные выше стандарты могут быть применимы или не применимы для определенных устройств, рассматриваемых в данной документации. Для получения дополнительной информации об отдельных стандартах, применимых к описанным устройствам, см. таблицы технических характеристик соответствующего устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?