DOCA0270IT-01

Surriscaldamento motore

La funzione Surriscaldamento motore è disponibile solo per i TeSys avatars il cui parametro Sensore di temperatura disponibile è attivato. Questi avatars includono un modulo I/O analogico, collegato all'ingresso della temperatura dal sensore di temperatura associato al motore protetto.

Se abilitata, questa funzione di protezione svolge le funzioni seguenti:

  • Segnala un allarme surriscaldamento motore quando la temperatura del motore supera il livello dell'allarme di surriscaldamento motore.

  • Attiva uno disinnesto surriscaldamento motore quando la temperatura del motore supera il livello disinnesto surriscaldamento motore, per un periodo superiore al ritardo disinnesto surriscaldamento motore

Il parametro Reset disinnesto soglia surriscaldamento motore imposta la percentuale al di sotto della quale la temperatura deve scendere, prima che sia possibile eseguire un azzeramento disinnesto.

Disinnesto e allarme surriscaldamento motore

A

Temperatura motore

B

Temperatura motore ≥ Livello allarme surriscaldamento motore

C

Temperatura motore ≥ Livello disinnesto surriscaldamento motore

D

Allarme

E

Disinnesto

T

Ritardo disinnesto surriscaldamento motore

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?