DP_Control_Digital_I/O (PROFIBUS DP)
다음 표에서는 기능 블록 인터페이스의 매개변수에 대한 정보를 제공합니다.
입력
|
입력 |
데이터 유형 |
설명 |
변수 카테고리 |
|---|---|---|---|
|
i_xEnable |
BOOL |
기능 블록 처리를 활성화합니다. 순환 데이터는 하드웨어 IO 인터페이스에 읽기/기록됩니다. |
기능 블록 제어 |
|
i_xDQ1 |
BOOL |
이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 출력 0이 TRUE로 설정됩니다. |
순환 데이터 |
|
i_xDQ2 |
BOOL |
이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 출력 1이 TRUE로 설정됩니다. |
순환 데이터 |
|
i_hwStartAddress |
변수 |
순환 읽기 통신을 실행할 수 있으려면 관련 아바타의 순환 입력 주소 범위의 첫 번째 주소와 일치해야 합니다. |
통신 매개변수 |
In/Out
|
InOut |
데이터 유형 |
설명 |
변수 카테고리 |
|---|---|---|---|
|
iq_hwQWAddress |
WORD |
순환 읽기 통신을 실행할 수 있으려면 관련 아바타의 출력 주소와 일치해야 합니다. |
통신 매개변수 |
출력
|
출력 |
데이터 유형 |
설명 |
변수 카테고리 |
|---|---|---|---|
|
q_xActive |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 기능 블록이 활성화되거나 비순환 요청이 사용 중입니다. |
기능 블록 상태 |
|
q_xError |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타 기능 블록을 실행하는 동안 감지된 오류가 발생했습니다. 감지된 오류에 대한 자세한 내용은 오류 ID 값을 참조하십시오. |
기능 블록 상태 |
|
q_dwErrorID |
DWORD |
오류 ID는 발생한 감지 오류에 대한 자세한 정보를 표시합니다. 가능한 값은 아래 표에 나와 있습니다. |
기능 블록 상태 |
|
q_xReady |
BOOL |
기능 블록이 ‘실행’ 명령을 받을 준비가 되면 TRUE를 표시합니다. |
순환 데이터 |
|
q_xStatusDI0 |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 I/O 아바타의 디지털 입력 0이 TRUE로 설정됩니다. |
순환 데이터 |
|
q_xStatusDI1 |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 I/O 아바타의 디지털 입력 1이 TRUE로 설정됩니다. |
순환 데이터 |
|
q_xStatusDI2 |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 I/O 아바타의 디지털 입력 2가 TRUE로 설정됩니다. |
순환 데이터 |
|
q_xStatusDI3 |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 디지털 I/O 아바타의 디지털 입력 3이 TRUE로 설정됩니다. |
순환 데이터 |
ConstTeSysIsland의 상태 및 오류 코드
|
구성원 이름 |
기능 블록에서 사용 |
|---|---|
|
Cdw_ErrNoMsg |
예 |
|
Cdw_ErrInternal |
아니오 |
|
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
예 |
|
Cdw_ErrInvalidHwid |
아니오 |
|
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
아니오 |
|
Cdw_ErrReadCycIn |
예 |
|
Cdw_ErrReadAcycData1 |
아니오 |
|
Cdw_ErrReadAcycData2 |
아니오 |
|
Cdw_ErrWriteAcycData |
아니오 |
|
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
아니오 |
|
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
아니오 |
|
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
아니오 |