DOCA0272KO-00

UDT_Control의 지원되는 멤버

사용자 정의 유형 "UDT_Control"의 모든 멤버(UDT_Control 참조)를 모든 아바타에서 지원하는 것은 아닙니다. 다음 표는 이 아바타에 사용할 수 있는 요소를 개략적으로 보여 줍니다. 지원되지 않는 값은 항상 기본값을 사용합니다.

주의: 표준 IEC 61508을 준수하는 안전 무결성 수준.

요소

요소

하위 요소

지원됨

MotorTemperature

n/A

아니오

SILGroup

n/A

ThermalCapacity

n/A

아니오

AlarmMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

아니오

PhaseUnbalance

UnderCurrent

아니오

AlarmMsg2

OverCurrent

아니오

MotorOverheat

아니오

TripMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

아니오

LongStart

아니오

Jam

아니오

PhaseUnbalance

UnderCurrent

아니오

Stall

아니오

TripMsg2

PhConfig

OverCurrent

아니오

PhaseLoss

PhaseReversal

MotorOverheat

아니오

TimeToTrip

n/A

아니오

TimeToReset

n/A

아니오

PAStatusReg1

PA0Status

아니오

PA1Status

아니오

PA2Status

아니오

PA3Status

아니오

PA4Status

아니오

PA5Status

아니오

PA6Status

아니오

PA7Status

아니오

PA8Status

아니오

PA9Status

아니오

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?