DP_Starter_AssetMgmt (PROFIBUS DP)
다음 표에서는 기능 블록 인터페이스의 매개변수에 대한 정보를 제공합니다.
입력
|
입력 |
데이터 유형 |
설명 |
변수 카테고리 |
|---|---|---|---|
|
i_xEnable |
BOOL |
기능 블록 처리를 활성화합니다. 순환 데이터는 하드웨어 IO 인터페이스에 읽기/기록됩니다. |
기능 블록 제어 |
|
i_xAcyclicBusy |
BOOL |
다른 기능 블록의 비순환 통신이 활성 상태인 경우 비순환 실행을 차단하는 데 사용할 수 있습니다. |
기능 블록 제어 |
|
i_xExecute |
BOOL |
상승 에지에서 비순환 요청을 시작합니다. |
기능 블록 제어 |
|
i_hwModuleHWID |
HW_IO |
비순환 통신을 실행할 수 있으려면 관련 장치의 하드웨어 식별자와 일치해야 합니다.. |
통신 매개변수 |
출력
|
출력 |
데이터 유형 |
설명 |
변수 카테고리 |
|---|---|---|---|
|
q_xActive |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 기능 블록이 활성화되거나 비순환 요청이 사용 중입니다. |
기능 블록 상태 |
|
q_xError |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타 기능 블록을 실행하는 동안 감지된 오류가 발생했습니다. 감지된 오류에 대한 자세한 내용은 오류 ID 값을 참조하십시오. |
기능 블록 상태 |
|
q_dwErrorID |
DWORD |
오류 ID는 발생한 감지 오류에 대한 자세한 정보를 표시합니다. 가능한 값은 아래 표에 나와 있습니다. |
기능 블록 상태 |
|
q_dwAcyclicStatus |
DWORD |
비순환 상태는 감지된 오류 세부 정보를 포함하여 비순환 필드버스 통신에 대한 세부 정보를 제공합니다. 상태 값에 대한 자세한 내용은 기능 블록 라이브러리을 참조하십시오. |
기능 블록 상태 |
|
q_xAcyclicBusy |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정된 경우에도 비순환 요청이 여전히 사용 중입니다. |
기능 블록 상태 |
|
q_udtProductData |
UDT_ProductData |
장치의 모든 관련 제품 데이터를 포함합니다. |
비순환 데이터 |
|
q_udiTimeOn |
UDINT |
장치가 켜지는 시간 길이. |
비순환 데이터 |
|
q_udiTimeSwitchOn |
UDINT |
접촉기가 켜지는 시간 길이. |
비순환 데이터 |
|
q_uiNumDevEvt |
UINT |
감지된 장치 이벤트 수. |
비순환 데이터 |
|
q_udiNumContClose |
UDINT |
접촉기의 종료 주기 수. |
비순환 데이터 |
|
q_udiNumDevicePowOn |
UDINT |
장치 전원 주기 수. |
비순환 데이터 |
|
q_uiMaxIrms |
UINT |
장치 수명 동안 측정된 최대 전류 값. |
비순환 데이터 |
|
q_udiAvgIrms |
UDINT |
계산된 평균 현재 값. |
비순환 데이터 |