DOCA0272KO-00

UDT_Control의 지원되는 멤버

사용자 정의 유형 "UDT_Control"의 모든 멤버(UDT_Control 참조)를 모든 아바타에서 지원하는 것은 아닙니다. 다음 표는 이 아바타에 사용할 수 있는 요소를 개략적으로 보여 줍니다. 지원되지 않는 값은 항상 기본값을 사용합니다.

주의: 표준 IEC 61508을 준수하는 안전 무결성 수준.

요소

요소

하위 요소

지원됨

MotorTemperature

n/A

SILGroup

n/A

아니오

ThermalCapacity

n/A

AlarmMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

PhaseUnbalance

UnderCurrent

AlarmMsg2

OverCurrent

MotorOverheat

TripMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

LongStart

Jam

PhaseUnbalance

UnderCurrent

Stall

TripMsg2

PhConfig

OverCurrent

PhaseLoss

PhaseReversal

MotorOverheat

TimeToTrip

n/A

TimeToReset

n/A

PAStatusReg1

PA0Status

PA1Status

PA2Status

PA3Status

PA4Status

PA5Status

PA6Status

PA7Status

PA8Status

PA9Status

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?