DOCA0272KO-00

기능 블록 유형

기능 블록에는 다음과 같은 세 가지 기본 유형이 있습니다.

  • 시스템 아바타 기능 블록

  • 아바타 기능 블록

  • 장치 자산 관리 기능 블록

다음 섹션에서는 이러한 각 기능 블록 유형이 제공하는 기능에 대해 간략하게 설명합니다.

TIA Portal용 TeSys™ 아일랜드 기능 블록 라이브러리의 기능 블록은 잠재적으로 아일랜드와의 순환 및 비순환 통신을 모두 사용할 수 있습니다. 두 통신 유형과 관련된 제어 메커니즘 및 매개변수에 대한 자세한 내용은 데이터 액세스에 나와 있습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?