DP_Diag (PROFIBUS DP)
다음 표에서는 기능 블록 인터페이스의 매개변수에 대한 정보를 제공합니다.
입력
|
입력 |
데이터 유형 |
설명 |
변수 카테고리 |
|---|---|---|---|
|
i_xEnable |
BOOL |
기능 블록 처리를 활성화합니다. 순환 데이터는 하드웨어 IO 인터페이스에 읽기/기록됩니다. |
기능 블록 제어 |
|
i_xResetMaxIRMS |
BOOL |
이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 최대 평균 Irms 전류 값과 타임스탬프가 다시 설정됩니다. |
순환 데이터 |
|
i_xResetAlarmCnt |
BOOL |
이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 이 아바타에 대한 모든 카운터가 다시 설정됩니다. |
순환 데이터 |
|
i_xResetTripCnt |
BOOL |
이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 이 아바타에 대한 모든 트립 카운터가 다시 설정됩니다. |
순환 데이터 |
|
i_xAcyclicBusy |
BOOL |
다른 기능 블록의 비순환 통신이 활성 상태인 경우 비순환 실행을 차단하는 데 사용할 수 있습니다. |
기능 블록 제어 |
|
i_xExecute |
BOOL |
상승 에지에서 비순환 요청을 시작합니다. |
기능 블록 제어 |
|
i_hwStartAddress |
변수 |
순환 읽기 통신을 실행할 수 있으려면 관련 아바타의 순환 입력 주소 범위의 첫 번째 주소와 일치해야 합니다. |
통신 매개변수 |
In/Out
|
InOut |
데이터 유형 |
설명 |
변수 카테고리 |
|---|---|---|---|
|
iq_hwQWAddress |
WORD |
순환 읽기 통신을 실행할 수 있으려면 관련 아바타의 출력 주소와 일치해야 합니다. |
통신 매개변수 |
출력
|
출력 |
데이터 유형 |
설명 |
변수 카테고리 |
|---|---|---|---|
|
q_xActive |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 기능 블록이 활성화되거나 비순환 요청이 사용 중입니다. |
기능 블록 상태 |
|
q_xError |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타 기능 블록을 실행하는 동안 감지된 오류가 발생했습니다. 감지된 오류에 대한 자세한 내용은 오류 ID 값을 참조하십시오. |
기능 블록 상태 |
|
q_dwErrorID |
DWORD |
오류 ID는 발생한 감지 오류에 대한 자세한 정보를 표시합니다. 가능한 값은 아래 표에 나와 있습니다. |
기능 블록 상태 |
|
q_dwAcyclicStatus |
DWORD |
비순환 상태는 감지된 오류 세부 정보를 포함하여 비순환 필드버스 통신에 대한 세부 정보를 제공합니다. 상태 값에 대한 자세한 내용은 기능 블록 라이브러리을 참조하십시오. |
기능 블록 상태 |
|
q_xAcyclicBusy |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정된 경우에도 비순환 요청이 여전히 사용 중입니다. |
기능 블록 상태 |
|
q_xUpstrVPres1 |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타는 이 아바타의 첫 번째 스타터/전원 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다. |
순환 데이터 |
|
q_xUpstrVPres2 |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타는 이 아바타의 두 번째 스타터/전원 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다. |
순환 데이터 |
|
q_xUpstrVPres3 |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타는 이 아바타의 세 번째 스타터/전원 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다. |
순환 데이터 |
|
q_xUpstrVPres4 |
BOOL |
이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타는 이 아바타의 네 번째 스타터/전원 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다. |
순환 데이터 |
|
q_udtDiag |
UDT_Diagnostic |
이는 아바타에 대한 Irms 값 및 트립 기록에 대한 정보가 포함된 제어 아바타의 비순환 진단 데이터 구조입니다. 이 UDT의 구조에 대한 자세한 내용은 UDT_Control을 참조하십시오. |
비순환 데이터 |
ConstTeSysIsland의 상태 및 오류 코드
|
구성원 이름 |
기능 블록에서 사용 |
|---|---|
|
Cdw_ErrNoMsg |
예 |
|
Cdw_ErrInternal |
예 |
|
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
예 |
|
Cdw_ErrInvalidHwid |
아니오 |
|
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
아니오 |
|
Cdw_ErrReadCycIn |
예 |
|
Cdw_ErrReadAcycData1 |
예 |
|
Cdw_ErrReadAcycData2 |
아니오 |
|
Cdw_ErrWriteAcycData |
아니오 |
|
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
예 |
|
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
아니오 |
|
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
아니오 |