DOCA0272KO-00

문서의 범위

이 사용자 가이드는 다음을 제공합니다.

  • Siemens® TIA(Totally Integrated Automation) Portal 환경에서 TeSys™ 아일랜드 장치를 구성하는 방법에 대한 지침.

  • Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 및 PROFINET IO의 버스 시스템 특성. PROFIBUS DP 또는 S7-1500 PLC를 위의 버스 시스템에 사용하는 것과 마찬가지로 기본 원칙은 동일합니다. 다른 시스템의 처리 프로세스는 다양합니다. 이 가이드는 이러한 차이점을 설명합니다.

  • Siemens TIA Portal용 TeSys 아일랜드 IEC 61131-3 기능 블록 라이브러리에 대한 정보. 이러한 라이브러리는 주로 Siemens TIA Portal에 작성된 PLC 프로그램 내에서 TeSys 아일랜드의 아바타와 장치를 제어, 모니터링 및 진단하는 데 사용할 수 있는 기능 블록으로 구성됩니다.

  • 이러한 PLC 프로그램 작성을 지원하기 위한 사용법에 대한 소개 및 해당 기능 블록의 인터페이스에 대한 자세한 내용. 이는 또한 기능 블록을 사용하기 위해 충족해야 하는 요구 사항 및 사전 요구 사항을 정의합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?