전동기 2 속도, 2 방향 – SIL 중지, W. Cat. 3/4
기능 블록 프로필
|
기능 블록 유형 |
아바타 제어 기능 블록. |
|
데이터 액세스 유형 |
순환(읽기/쓰기) 및 비순환(읽기). |
|
사용 목적 |
아바타 “전동기 2 속도, 2 방향 – SIL 중지, W. Cat. 3/4” 불러오기. |
|
기능 |
전동기 2 속도 2 방향 – SIL, 중지, W. Cat. 3/4 기능 블록은 중지 카테고리 0 또는 중지 카테고리 1*, 배선 카테고리 3 및 카테고리 4의 두 방향(앞으로 및 반대로)에서 2 속도 전동기를 관리하는 데 사용됩니다. |
다음 섹션에서는 이 아바타에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.