UDT_SystemEnergy1
SystemEnergy1 UDT는 시스템 아바타의 비순환 전압 및 전력 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. PN_SystemEnergy 및 DP_SystemEnergy 기능 블록의 인터페이스는 이 UDT를 매개변수로 포함합니다.
요소
|
요소 |
데이터 유형 |
설명 |
|---|---|---|
|
VrmsAverg |
UINT |
3상 평균 Vrms 전압 (단위: V) |
|
VrmsMaxAvg |
UINT |
이 레지스터는 아바타가 자신의 수명 내에서 측정한 최대 전압을 나타냅니다. (단위: V) |
|
VtimeMaxAvg |
DTL |
최대 평균의 타임스탬프. |
|
VrmsPhase1 |
UINT |
L1과 중성 사이의 평균 Vrms 전압 (단위: V) |
|
VrmsPhase2 |
UINT |
L2과 중성 사이의 평균 Vrms 전압 (단위: V) |
|
VrmsPhase3 |
UINT |
L3과 중성 사이의 평균 Vrms 전압 (단위: V) |
|
VrmsL1L2 |
UINT |
L1과 L2 사이의 평균 Vrms 전압 (단위: V) |
|
VrmsL2L3 |
UINT |
L2과 L3 사이의 평균 Vrms 전압 (단위: V) |
|
VrmsL3L1 |
UINT |
L3과 L1 사이의 평균 Vrms 전압 (단위: V) |
|
VUnbalPerc |
USINT |
퍼센트로 표시된 불균형 전압(%). |
|
VUnbalMax |
USINT |
퍼센트로 표시된 최대 불균형 전압(%). |
|
VtimeUnbalMax |
DTL |
최대 불균형 전압의 날짜 및 시간. |
|
PhaseSequ |
바이트 |
위상 시퀀스(ABC 또는 ACB). |
|
주파수 |
USINT |
주 전원 전압 주파수(1상에서 측정된 라인 주파수) (단위: Hz) |
|
VDipRecordReg1 |
STRUCT |
전압 딥 기록 레지스터 1. Struct VDipRecordRegX을 참조하십시오. |
|
VDipRecordReg2 |
STRUCT |
전압 딥 기록 레지스터 2. Struct VDipRecordRegX을 참조하십시오. |
|
VDipRecordReg3 |
STRUCT |
전압 딥 기록 레지스터 3. Struct VDipRecordRegX을 참조하십시오. |
|
VDipRecordReg4 |
STRUCT |
전압 딥 기록 레지스터 4. Struct VDipRecordRegX을 참조하십시오. |
|
VDipRecordReg5 |
STRUCT |
전압 딥 기록 레지스터 5. Struct VDipRecordRegX을 참조하십시오. |
|
VDipCnt |
UINT |
전압 딥 카운터 값. |
Struct VDipRecordRegX
|
요소 |
데이터 유형 |
설명 |
|---|---|---|
|
uiMagnitude |
UINT |
전압 레지스터의 크기. |
|
dtlStartDate |
DTL |
전압 레지스터의 시작 시간 기록 |
|
dtlStopDate |
DTL |
전압 레지스터의 중지 시간 기록 |