DOCA0272KO-00

아바타에 대한 기능 블록 인스턴스 생성하기

Siemens TIA Portal용 TeSys 아일랜드 라이브러리는 여러 프록시 기능 블록과 사용자 정의 데이터 유형(UDT)을 제공하여 Siemens CPU로 아바타를 제어하고 상태 정보를 볼 수 있습니다. 기능 블록을 TeSys 아일랜드 라이브러리에서 프로젝트로 가져와야 합니다. 기능 블록이 PLC 프로그램에 포함되면 TeSys™ 아일랜드 데이터에 액세스하려면 기능 블록 매개변수를 생성해야 합니다.

전용 기능 블록은 PLC 프로젝트 내에서 각 유형의 아바타를 제어합니다. 또한 모든 아바타에 대해 공통 인터페이스를 사용하여 보충 정보(에너지 또는 진단 데이터)에 액세스하는 기능 블록도 있습니다. 세 번째 기능 블록 그룹은 시스템 아바타 기능에 대한 액세스를 제공합니다.

라이브러리 기능 블록 매개변수 및 해당 사용에 대한 자세한 내용은 섹션 기능 블록 라이브러리을 참조하십시오.

주의: 버전 2.2.0부터 기능 블록 라이브러리에는 기능 블록에서 사용하는 공통 상수(예: 일반 오류 및 상태 코드)를 정의하는 전역 데이터 블록의 마스터 복사본도 포함되어 있습니다. 기능 블록이 작동하려면 이 데이터 블록을 프로젝트에 복사해야 합니다. 자세한 내용은 섹션 기능 블록 라이브러리을 참조하십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?