DOCA0130ES-03

Cableado de la red Modbus

Descripción general

La manera recomendada de conectar un controlador LTMR a una red Modbus en el bus RS 485 es a través del conector RJ45enchufable apantallado .

En esta sección se describen tres casos típicos de conexión de controladores LTMR al bus mediante su conector RJ45:

  • Conexión de controladores LTMR instalados en una carcasa a través de cajas de conexiones T.

  • Conexión de controladores LTMR instalados en cajones extraíbles a través de cajas de conexiones T.

  • Conexión de controladores LTMR instalados en cajones extraíbles a través del cableado.

Reglas de cableado Modbus

Deben respetarse las siguientes reglas de cableado a fin de reducir las interferencias debidas a la compatibilidad electromagnética (EMC en sus siglas en inglés) en el funcionamiento del controlador LTMR:

  • Mantenga la mayor distancia posible entre el cable de comunicaciones y los cables de alimentación o control (se recomiendan 30 cm o 11.8 in).

  • En caso de ser necesario, cruce el cable Modbus y los cables de alimentación en ángulos rectos.

  • Instale los cables de comunicación lo más cerca posible de la placa conectada a tierra.

  • No doble ni dañe los cables. El radio de curvatura mínimo es 10 veces el diámetro del cable.

  • Evite ángulos agudos de los trayectos o pasajes del cable.

  • Use únicamente los cables recomendados.

  • Todos los conectores RJ45 deben ser metálicos.

  • Todo cable Modbus deberá estar apantallado:

    • El apantallamiento del cable debe conectarse a una tierra de protección.

    • La conexión del apantallamiento del cable a la tierra de protección debe ser lo más corta posible.

    • Conecte todos los apantallamientos entre sí si es necesario.

    • Realice la conexión a tierra del apantallamiento con un collar.

  • Cuando el controlador LTMR se instala en un cajón extraíble:

    • Conecte entre sí todos los contactos de apantallamiento de la parte del cajón extraíble del conector auxiliar a la tierra del cajón extraíble a fin de crear una barrera electromagnética. Consulte la Okken Communications Cabling & Wiring Guide (Guía de cableado y conexión de comunicaciones de Okken), que está disponible bajo pedido.

    • No conecte el apantallamiento del cable a la parte fija del conector auxiliar.

  • Coloque un terminador de línea en cada extremo del bus para evitar averías en el bus de comunicación. El primario ya tiene integrado un terminador de línea.

  • Cablee directamente el bus entre los conectores, sin bloques de terminales intermedios.

  • La polaridad común (0 V) deberá conectarse directamente a la tierra de protección, preferentemente a un único punto para todo el bus. En general, este punto se elige en el dispositivo maestro o en el dispositivo de polarización.

Para obtener más información, consulte la "Electrical Installation Guide" (Guía de instalación eléctrica, disponible sólo en inglés), capítulo ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (Compatibilidad electromagnética).

AVISO
AVERÍA DE COMUNICACIÓN
Respete todas las reglas de cableado y conexión a tierra a fin de evitar averías de comunicación debidas a las perturbaciones por EMC.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Controladores LTMR instalados en una carcasa

El diagrama de cableado correspondiente a la conexión de controladores LTMR instalados en carcasas al bus RS 485 a través del conector RJ45 se muestra a continuación:

1 Primario (PLC, PC o módulo de comunicaciones) con terminador de línea

2 Cable Modbus apantallado con dos conectores RJ45 de VW3 A8 306 R••

3 Conexión a tierra del blindaje del cable Modbus

4 Caja de conexiones T Modbus de VW3 A8 306 TF•• (con cable)

5 Conexión a tierra de las cajas de conexiones T de Modbus

6 Terminación de línea para conector RJ45 de VW3 A8 306 R (120 Ω)

Controladores LTMR instalados en un panel de control de motores Blokset u Okken

La instalación de controladores LTMR en cajones extraíbles de un panel presenta restricciones específicas del tipo de panel:

  • Para la instalación de controladores LTMR en un panel Okken, consulte la "Okken Communications Cabling & Wiring Guide" (Guía de cableado y conexión de comunicaciones de Okken), disponible bajo pedido.

  • Para la instalación de controladores LTMR en un panel Blokset, consulte la "Blokset Communications Cabling & Wiring Guide" (Guía de cableado y conexión de comunicaciones de Blokset), disponible bajo pedido.

  • Para la instalación de controladores LTMR en otros tipos de paneles, siga las instrucciones de EMC específicas descritas en este manual y consulte las instrucciones relacionadas específicas del tipo de panel.

Controladores LTMR instalados en cajones extraíbles con cableado

A continuación, se muestra el diagrama de cableado correspondiente a la conexión de controladores LTMR instalados en cajones extraíbles al bus RS 485 a través del conector RJ45:

1 Primario (PLC, PC o módulo de comunicaciones) con terminador de línea

2 Cable Modbus apantallado de TSX CSA •00

3 Cable Modbus apantallado con un conector RJ45 d VW3 A8 306 D30

4 Conexión a tierra del blindaje del cable Modbus

5 Cajón extraíble

6 Parte del cajón extraíble del conector auxiliar

7 Parte fija del conector auxiliar

8 Terminación línea de VW3 A8 306 DR (120 Ω)

Controladores LTMR instalados en cajones extraíbles con cajas de conexiones T

A continuación, se muestra el diagrama de cableado correspondiente a la conexión de controladores LTMR instalados en cajones extraíbles al bus RS 485 a través del conector RJ45 y las cajas de conexiones T:

1 Primario (PLC, PC o módulo de comunicaciones) con terminador de línea

2 Cable Modbus apantallado con dos RJ45 conectores de VW3 A8 306 R

3 Cable Modbus apantallado con un conector RJ45 de VW3 A8 306 D30

4 Conexión a tierra del blindaje del cable Modbus

5 Cajón extraíble

6 Parte del cajón extraíble del conector auxiliar

7 Parte fija del conector auxiliar

8 Caja de conexiones T Modbus de VW3 A8 306 TF• (con cable)

9 Conexión a tierra de las cajas de conexiones T de Modbus

10 Terminación línea de VW3 A8 306 R (120 Ω)

Lista de accesorios de Modbus

Designación

Descripción

Número de referencia

Cajas de conexiones T

Caja con dos conectores hembra RJ45 para cable troncal y un cable integrado de 0,3 m (1 ft) con un conector macho RJ45 para derivación

VW3 A8 306 TF03

Caja con dos conectores hembra RJ45 para cable troncal y un cable integrado de 1 m (3,2 ft) con un conector macho RJ45 para derivación

VW3 A8 306 TF10

Terminador de línea para el conector RJ45

R = 120 Ω

VW3 A8 306 R

Terminador de línea para conector de tipo abierto

R = 120 Ω

VW3 A8 306 DR

Lista de cables Modbus

Designación

Longitud

Número de referencia

Cable apantallado para el bus Modbus, con dos conectores RJ45

0,3 m (1 ft)

VW3 A8 306 R03

1 m (3,2 ft)

VW3 A8 306 R10

3 m (9,8 ft)

VW3 A8 306 R30

Cable apantallado para el bus Modbus, con un conector RJ45 y un extremo pelado

3 m (9,8 ft)

VW3 A8 306 D30

Cable apantallado para el bus Modbus, con dos extremos pelados

100 m (320 ft)

TSX CSA 100

200 m (640 ft)

TSX CSA 200

500 m (1600 ft)

TSX CSA 500

Cable Belden

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.