PROFIBUS DP 协议原理及主要特点
概述
PROFIBUS DP 是面向集成通讯的开放工业标准。它是一种串行现场总线,其可在由不同制造商生产的传感器、执行器和 I/O 模块之间提供分散式连接,并将它们连接到超集控制级别。
PROFIBUS DP(分布式外围设备 - 主/从网络)是一种针对性能进行了优化的 PROFIBUS 通讯配置文件。其已针对速度、效率和低廉的连接成本进行了优化,专为自动化系统和分布式外设之间的通讯而设计。
PROFIBUS DP 网络支持带有数个从控制器的多个主控制器系统。
PROFIBUS DP 特点
下表包含 PROFIBUS DP 的规格:
|
标准 |
EN 501 70 DIN 19245 |
|
传输设备(物理配置文件) |
EIA RS-485 |
|
传输过程 |
半双工 |
|
总线拓扑 |
具有活动总线终端的线性总线 |
|
总线电缆类型 |
屏蔽型双绞线 |
|
接口 |
SUB-D 9 针 开放式 |
|
总线上节点的数量 |
最多 32 个(无中继器) 最多 125 个(4 段中有 3 个中继器) |