PROFIBUS DP-Protokollgrundsatz und Hauptmerkmale
Überblick
PROFIBUS DP ist ein offener industrieller Standard für integrierte Kommunikation. Es handelt sich um einen seriellen Feldbus, der eine dezentrale Verbindung zwischen Sensoren, Aktuatoren und E/A-Modulen verschiedener Hersteller bietet und sie an die übergeordnete Steuerungsebene koppelt.
PROFIBUS DP (Dezentrale Peripherie – Primär-/Sekundärnetzwerk) ist ein leistungsoptimiertes PROFIBUS-Kommunikationsprofil. Es ist für Geschwindigkeit, Effizienz und kostengünstige Zusammenschaltung optimiert und speziell für die Kommunikation zwischen Automatisierungssystemen und dezentralen Peripheriegeräten ausgelegt.
Das PROFIBUS DP-Netzwerk unterstützt mehrere primäre Systeme mit mehreren sekundären Geräten.
PROFIBUS DP-Merkmale
In der nachfolgenden Tabelle sind die Spezifikationen von PROFIBUS DP aufgelistet:
|
Standard |
EN 50170 DIN 19245 |
|
Übertragungstechnik (physikalisches Profil) |
EIA RS-485 |
|
Übertragungsmethode |
Halbduplex |
|
Bus-Topologie |
Linientopologie mit aktiven Busabschlüssen |
|
Buskabeltyp |
Geschirmte, verdrillte Doppelleitung |
|
Anschluss |
SUB-D 9-polig Open-Style |
|
Anzahl der Teilnehmer am Bus |
Maximal 32 ohne Verstärker Maximal 125 mit Verstärkern in Segmenten |