DOCA0256KO-01

측정된 접지 트립

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 측정된 접지 트립 데이터가 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 5

118

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보
  • 2: 트립
  • 3: 경보 및 트립

0

Y

기능 설정

1 5

120

2

RW

1

mA

UINT16

20~20000
(10 단계)

30

Y

픽업

1 5

122

2

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

1

Y

시간 지연

1 5

124

2

RW

1

mA

UINT16

20~20000
(10 단계)

30

Y

경보 수준

1 5

126

2

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: 초기화 키

  • 비트 1: DI

  • 비트 2: 통신

  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

1 5

128

2

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

1 5

130

2

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

N

모터 시작 시 기능

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.