DOCA0256KO-01

최대 시작 횟수

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 최대 시작 횟수 데이터가 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 7

32

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

1

Y

기능 설정

1 7

34

2

RW

1

UINT16

1~30
(1 단계)

6

Y

시작 허용

1 7

36

2

RW

1

UINT16

15~60
(1 단계)

30

Y

레퍼런스 시간

1 7

38

2

RW

1

UINT16

1~120
(1 단계)

5

Y

금지 기간

1 7

40

2

RW

1

UINT16

0~120
(1 단계)

0

Y

시작 간 시간

1 7

42

6

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.