DOCA0256KO-01

백스핀 방지 타이머 보호

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 백스핀 방지 타이머 보호 데이터가 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 7

104

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

기능 설정

1 7

106

2

RW

1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

지연 시간

1 7

108

4

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.