DOCA0256KO-01

열 과부하 보호

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 열 과부하 보호 데이터가 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 5

0

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보

  • 2: 트립

  • 3: 경보 및 트립

3

Y

기능 설정

1 5

2

2

RW

0.01

UINT16

100~150
(5 단계)

115

Y

서비스 계수

1 5

4

2

RW

1

UINT16

5~40
(5 단계)

10

Y

트립 클래스

1 5

6

2

RW

1

%TM*

UINT16

80~100
(5 단계)

80

Y

경보 수준

1 5

8

2

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI

  • 비트 2: 통신

  • 비트 3: 자동

8

Y

초기화 모드*

1 5

10

2

RW

1

%TM*

UINT16

30~95
(5 단계)

90

Y

열 초기화 수준

1 5

12

2

RW

1

%TM*

UINT16

5~100
(5 단계)

90

Y

시작 금지 수준

1 5

14

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

냉각 기능

1 5

16

2

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

냉각 시간

1 5

18

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

일시 정지 기능

1 5

20

2

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

일시 정지 시간

1 5

22

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

차단 기능

1 5

24

2

RW

1

%TM*

UINT16

80~95
(5 단계)

80

Y

차단 수준

1 5

26

2

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

차단 시간

1 5 28 2 RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

보조 팬

1 5 30

6

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.