DOCA0256KO-01

과전력 보호

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 과전력 보호 데이터가 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 6

106

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보
  • 2: 트립
  • 3: 경보 및 트립

0

Y

기능 설정

1 6

108

2

RW

1

%P

%P = 공칭 전력의 %입니다.

공칭 전력(Pn)은 LTMT main unit에서 시스템 설정을 사용하여 계산됩니다. Pn = VT 일차 * 전부하 전류

2속도 모터 스타터의 경우 공칭 전력은 다음과 같습니다.

  • 모터가 속도 1 또는 저속으로 작동할 때: Pn1 = VT 일차 * 전부하 전류

  • 모터가 속도 2 또는 고속으로 작동할 때: Pn2 = VT 일차 * 속도 2 전부하 전류

*

UINT16

20~1000
(1 단계)

110

Y

픽업

1 6

110

2

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

1

Y

지연 시간

1 6

112

2

RW

1

%P

%P = 공칭 전력의 %입니다.

공칭 전력(Pn)은 LTMT main unit에서 시스템 설정을 사용하여 계산됩니다. Pn = VT 일차 * 전부하 전류

2속도 모터 스타터의 경우 공칭 전력은 다음과 같습니다.

  • 모터가 속도 1 또는 저속으로 작동할 때: Pn1 = VT 일차 * 전부하 전류

  • 모터가 속도 2 또는 고속으로 작동할 때: Pn2 = VT 일차 * 속도 2 전부하 전류

*

UINT16

20~1000
(1 단계)

110

Y

경보 수준

1 6

114

2

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI

  • 비트 2: 통신

  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

1 6

116

2

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

1 6

118

2

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.