DOCA0256IT-01

Numero massimo di avvii

La tabella elenca il numero massimo di dati di avvio per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 7

32

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

1

S

Impostazione della funzione

1 7

34

2

L/S

1

UINT16

1–30
(incrementi di 1)

6

S

Avvio permissivo

1 7

36

2

L/S

1

min

UINT16

15–60
(incrementi di 1)

30

S

Tempo di riferimento

1 7

38

2

L/S

1

min

UINT16

1–120
(incrementi di 1)

5

S

Periodo di inibizione

1 7

40

2

L/S

1

min

UINT16

0–120
(incrementi di 1)

0

S

Tempo tra gli avviamenti

1 7

42

6

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.