DOCA0256IT-01

Calo di tensione

La tabella elenca i dati dei cali di tensione per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 7

14

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Eliminazione del carico
  • 2: Riavvio automatico

0

S

Impostazione della funzione

1 7

16

2

L/S

1

%Vn

UINT16

20–90
(incrementi di 5)

90

S

Calo di tensione

1 7

18

2

L/S

1

%Vn

UINT16

20–95
(incrementi di 5)

95

S

Ripristino della tensione

1 7

20

2

L/S

1

s

UINT16

0-9999
(incrementi di 1)

2

S

Timeout riavvio calo di tensione

1 7

22

2

L/S

1

s

UINT16

0-301
(incrementi di 1)

4

S

Timeout riavvio ritardato

1 7

24

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

STOP bypass DI

1 7

26

2

L/S

1

s

UINT16

0-4
(incrementi di 1)

2

S

Timeout riavvio immediato

1 7

28

2

L/S

1

s

UINT16

1–9999
(incrementi di 1)

10

S

Timeout eliminazione del carico

1 7

30

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.