DOCA0256KO-01

전압 강하

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 전압 강하 데이터가 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 7

14

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 부하 차단
  • 2: 자동 재시작

0

Y

기능 설정

1 7

16

2

RW

1

%Vn

UINT16

20~90
(5 단계)

90

Y

전압 강하

1 7

18

2

RW

1

%Vn

UINT16

20~95
(5 단계)

95

Y

전압 복구

1 7

20

2

RW

1

UINT16

0~9999
(1 단계)

2

Y

전압 강하 재시작 시간 초과

1 7

22

2

RW

1

UINT16

0~301
(1 단계)

4

Y

지연된 재시작 시간 초과

1 7

24

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

정지 바이패스 DI

1 7

26

2

RW

1

UINT16

0~4
(1 단계)

2

Y

즉시 재시작 시간 초과

1 7

28

2

RW

1

UINT16

1~9999
(1 단계)

10

Y

부하 차단 시간 초과

1 7

30

2

예약됨

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?