날짜 및 시간 설정
이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 날짜 및 시간 설정이 나와 있습니다.
| 슬롯 | 인덱스 |
바이트 오프셋 |
크기(바이트) |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
매개 변수 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
72 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
1~31 |
1 |
Y |
날짜 |
| 1 | 9 |
74 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
1~12 |
1 |
Y |
월 |
| 1 | 9 |
76 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
2000~2099 |
2016 |
Y |
년 |
| 1 | 9 |
78 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0~23 (1 단계) |
0 |
Y |
시 |
| 1 | 9 |
80 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0~59 (1 단계) |
0 |
Y |
분 |
| 1 | 9 |
82 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0~59 (1 단계) |
0 |
Y |
초 |
| 1 | 9 |
84 |
4 | – | – | – | – | – |
– |
– |
예약됨 |
| 1 | 9 |
88 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0~1 (1 단계) |
0 |
N |
RTC 업데이트 |