Spannungseinbruch
Die Tabelle enthält die Daten des Spannungseinbruchs für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
14 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Funktionseinstellung |
| 1 | 7 |
16 |
2 |
R/W |
1 |
%Vn |
UINT16 |
20–90 |
90 |
J |
Spannungseinbruch |
| 1 | 7 |
18 |
2 |
R/W |
1 |
%Vn |
UINT16 |
20–95 |
95 |
J |
Spannungswiederherstellung |
| 1 | 7 |
20 |
2 |
R/W |
1 |
s |
UINT16 |
0–9999 |
2 |
J |
Spannungseinbruch – Neustart-Timeout |
| 1 | 7 |
22 |
2 |
R/W |
1 |
s |
UINT16 |
0–301 |
4 |
J |
Timeout für verzögerten Neustart |
| 1 | 7 |
24 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Bypass – DI ANHALTEN |
| 1 | 7 |
26 |
2 |
R/W |
1 |
s |
UINT16 |
0–4 |
2 |
J |
Timeout für sofortigen Neustart |
| 1 | 7 |
28 |
2 |
R/W |
1 |
s |
UINT16 |
1–9999 |
10 |
J |
Lastabwurf – Timeout |
| 1 | 7 |
30 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |