통계 데이터
이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 통계 데이터가 나와 있습니다.
|
인덱스 |
슬롯 |
바이트 오프셋 |
크기(바이트) |
RW |
X |
단위 |
유형 |
Svd |
매개 변수 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
0 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
타이머 1 - 실제 값 |
| 1 | 4 |
2 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
타이머 2 - 실제 값 |
| 1 | 4 |
4 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
타이머 3 - 실제 값 |
| 1 | 4 |
6 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
타이머 4 - 실제 값 |
| 1 | 4 |
8 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
카운터 1 - 실제 값 |
| 1 | 4 |
10 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
카운터 2 - 실제 값 |
| 1 | 4 |
12 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
카운터 3 - 실제 값 |
| 1 | 4 |
14 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
카운터 4 - 실제 값 |
| 1 | 4 |
16 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
열 과부하 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
18 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
잠긴 로터 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
20 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
실속 로터 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
22 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
정한시 과전류 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
24 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
정상 역과전류 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
26 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
단기 과전류 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
28 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
계산된 접지 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
30 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
측정된 접지 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
32 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
위상 부족 전류 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
34 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전류 불균형 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
36 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전류 위상 손실 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
38 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전류 위상 반전 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
40 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
위상 저전압 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
42 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
위상 과전압 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
44 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전압 위상 손실 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
46 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전압 불균형 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
48 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전압 위상 반전 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
50 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
저주파수 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
52 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
과주파수 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
54 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
과도한 시작 시간 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
56 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
통신 손실 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
58 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
LTMT main unit 온도 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
60 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
저전력 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
62 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
과전력 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
64 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
저전력 계수 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
66~78 |
14 |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |
| 1 | 4 |
80 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 1 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
82 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 2 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
84 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 3 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
86 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 4 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
88 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 5 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
90 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 6 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
92 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 7 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
94 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 8 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
96 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 9 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
98 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 10 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
100 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 11 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
102 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 인터록 12 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
104~150 |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |
| 1 | 4 |
152 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
계산기 출력 1 |
| 1 | 4 |
154 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
계산기 출력 2 |
| 1 | 4 |
156 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
모터 정지 오류 감지 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
158 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
논리 테스트 중단 트립 카운터 |
| 1 | 4 |
160 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
고착된 Reset 키 트립 카운터 |