열 과부하 보호
이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 열 과부하 보호 데이터가 나와 있습니다.
| 슬롯 | 인덱스 |
바이트 오프셋 |
크기(바이트) |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
매개 변수 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
0 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
Y |
기능 설정 |
| 1 | 5 |
2 |
2 |
RW |
0.01 |
– |
UINT16 |
100~150 |
115 |
Y |
서비스 계수 |
| 1 | 5 |
4 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
5~40 |
10 |
Y |
트립 클래스 |
| 1 | 5 |
6 |
2 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80~100 |
80 |
Y |
경보 수준 |
| 1 | 5 |
8 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
Y |
초기화 모드* |
| 1 | 5 |
10 |
2 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
30~95 |
90 |
Y |
열 초기화 수준 |
| 1 | 5 |
12 |
2 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
5~100 |
90 |
Y |
시작 금지 수준 |
| 1 | 5 |
14 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
냉각 기능 |
| 1 | 5 |
16 |
2 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
냉각 시간 |
| 1 | 5 |
18 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
일시 정지 기능 |
| 1 | 5 |
20 |
2 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
일시 정지 시간 |
| 1 | 5 |
22 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
차단 기능 |
| 1 | 5 |
24 |
2 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80~95 |
80 |
Y |
차단 수준 |
| 1 | 5 |
26 |
2 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
차단 시간 |
| 1 | 5 | 28 | 2 | RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
보조 팬 |
| 1 | 5 | 30 |
6 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |