과도한 시작 시간 보호
이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 과도한 시작 시간 보호 데이터가 나와 있습니다.
| 슬롯 | 인덱스 |
바이트 오프셋 |
크기(바이트) |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
매개 변수 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
0 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
기능 설정 |
| 1 | 7 |
2 |
2 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
100 |
Y |
지연 시간 |
| 1 | 7 |
4 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
초기화 모드 |
| 1 | 7 |
6 |
2 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
자동 초기화 지연 |
| 1 | 7 | 8 | 2 |
RW |
0.1 |
%IFLC* |
UINT16 |
80~300 |
100 |
Y |
실행 임계값 |
| 1 | 7 | 10 | 4 |
RW |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |