DOCA0256KO-01

HMI 설정

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 HMI 설정이 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 9

48

2

RW

1

UINT16

1~247
(1 단계)

1

Y

노드 주소

1 9

50

2

RW

1

UINT16

0: 없음

1: 홀수

2: 짝수

2

Y

패리티

1 9

52

2

RW

1

bps

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

Y

전송 속도

1 9

54

2

RW

1

UINT16

0: 기본값

1: 프로그램 가능

0

Y

제어 키

1 9 56 2

RW

1

UINT16

1~60000
(1 단계)
1

Y

시간 초과
1 9 58 2

RW

1

BITMAP

비트 0:

  • 0: 빅 엔디언

  • 1: 리틀 엔디언

0

Y

바이트 형식

주의: LTMTCUF control operator unit이 HMI 포트에 연결되어 있는 경우 HMI 포트는 다음과 같이 구성되어야 합니다.
  • 노드 주소: 1

  • 전송 속도: 19200bps

  • 패리티: 짝수

  • 엔디언: 빅 엔디언

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?