정한시 과전류 보호
이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 정한시 과전류 보호 데이터가 나와 있습니다.
| 슬롯 | 인덱스 |
바이트 오프셋 |
크기(바이트) |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
매개 변수 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
60 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
Y |
기능 설정 |
| 1 | 5 |
62 |
2 |
RW |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
20~1000 |
110 |
Y |
픽업 |
| 1 | 5 |
64 |
2 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
300 |
Y |
모터 시작 중 지연 시간(TpS) |
| 1 | 5 |
66 |
2 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
200 |
Y |
모터 실행 중 지연 시간(TpR) |
| 1 | 5 |
68 |
2 |
RW |
1 |
%픽업 |
UINT16 |
20~1000 |
110 |
Y |
경보 수준 |
| 1 | 5 |
70 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
초기화 모드 |
| 1 | 5 |
72 |
2 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
자동 초기화 지연 |
| 1 | 5 |
74 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |