DOCA0256KO-01

장치 내부 상태

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 장치 내부 상태가 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 7

58

2

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

10

Y

지연 시간

1 7

59

2

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI

  • 비트 2: 통신

  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

1 7

60

2

RW

UINT16

  • 0 - 비활성화

  • 1 - 활성화
1 N

내부 온도 경보

1 7

61

2

예약됨

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?