DOCA0256KO-01

PROFIBUS DP 설정

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 PROFIBUS DP 설정이 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 9

60

2

RW

1

UINT16

2~126
(1 단계)

126

Y

노드 주소

1 9

62

2

RW

1

UINT16

0~1
(1 단계)

0

Y

엔디언
1 9

64

2

RW

1

UINT16

  • 0: 기본값

  • 1: TeSys T

  • 2: 기타

0

Y

제품 프로필
1 9

66

6

예약됨

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?