스타터 설정
이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 스타터 설정이 나와 있습니다.
| 슬롯 | 인덱스 |
바이트 오프셋 |
크기 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
매개 변수 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
90 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 모터 1: 히터 |
0 |
Y |
부하 유형 |
| 1 | 9 |
92 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0~511 (1 단계) |
1 |
Y |
스타터 유형 |
| 1 | 9 |
94 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 비활성화 1: HMI 2: DI 3: 통신 |
0 |
Y |
모드 선택 |
| 1 | 9 |
96 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: 비활성화 비트 1: HMI 비트 2: DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
로컬 1 시작 소스 |
| 1 | 9 |
98 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: 비활성화 비트 1: HMI 비트 2: DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
0 |
Y |
로컬 2 시작 소스 |
| 1 | 9 |
100 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: 비활성화 비트 1: HMI 비트 2: DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
0 |
Y |
로컬 3 시작 소스 |
| 1 | 9 |
102 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: 비활성화 비트 1: HMI 비트 2: DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
0 |
Y |
리모트 시작 소스 |
| 1 | 9 |
104 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: 비활성화 비트 1: HMI 비트 2: DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
로컬 1 정지 소스 |
| 1 | 9 |
106 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: 비활성화 비트 1: HMI 비트 2: DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
0 |
N |
로컬 2 정지 소스 |
| 1 | 9 |
108 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: 비활성화 비트 1: HMI 비트 2: DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
0 |
Y |
로컬 3 정지 소스 |
| 1 | 9 |
110 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: 비활성화 비트 1: HMI 비트 2: DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
0 |
N |
리모트 정지 소스 |
| 1 | 9 |
112 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 순간 1: 유지 |
0 |
Y |
로컬 DI 시작 입력 |
| 1 | 9 |
114 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 순간 1: 유지 |
0 |
Y |
리모트 DI 시작 입력 |
| 1 | 9 |
116 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 순간 1: 유지 |
0 |
Y |
사용자 정의 시작 입력 |
| 1 | 9 |
118 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 범프 1: 범프 없음 |
0 |
Y |
모드 전환 |
| 1 | 9 |
120 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 순간 1: 유지 |
0 |
Y |
통신 시작 입력 |
| 1 | 9 |
122 |
4 |
RW |
– | – |
UINT16 |
– | – | – | 예약됨 |
| 1 | 9 |
126 |
2 |
RW |
1 |
– | –
UINT16 |
0: 비활성화 1: 활성화 |
0 |
N |
방향 변경 |
| 1 | 9 |
128 |
2 |
RW |
0.01 |
초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
50 |
Y |
피드백 반응 시간 |
| 1 | 9 |
130 |
2 |
RW |
0.01 |
초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
50 |
Y |
모터 전류 감지 시간 |
| 1 | 9 |
132 |
2 |
RW |
0.01 |
초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
6000 |
Y |
인터로킹 시간 |
| 1 | 9 |
134 |
2 |
RW |
0.01 |
초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
1000 |
Y |
스타에서의 시간 |
| 1 | 9 |
136 |
2 |
RW |
0.01 |
초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
30 |
Y |
전환 시간 |
| 1 | 9 |
138 |
2 |
RW |
0.01 |
초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
1 |
Y |
주 접촉기 끄기 시간 |
| 1 | 9 |
140 |
2 |
RW |
0.01 | 초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
1 |
Y |
커패시터 제어 시간 |
| 1 | 9 |
142 |
6 |
RW |
– | – | – | – | – | – |
예약됨 |
| 1 | 9 |
148 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 3상 1: 단상 |
0 |
Y | 위상 수 |
| 1 | 9 |
150 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: DI+전류 기반 1: 전류 기반 |
1 |
Y |
정지 감지 |
| 1 | 9 | 152 | 2 | RW | 1 | – |
UINT16 |
0: 비활성화 1: 활성화 |
0 |
Y |
강제 시작 기능 |