DOCA0161ZH-02

防护等级 - IP•• (IEC 60529)

定义针对固体物和液体渗透的设备防护,它使用 IEC 60529 标准中规定的两个数字来表达。每个数字对应于一个防护等级,其中 0 表示无防护。

  • 第一个数字(06):针对固体异物渗透的防护。1 对应于针对直径小于 50 mm 的物体的防护,6 对应于总体防尘保护。

  • 第一个数字(08):针对液体(水)渗透的防护。1 对应于防滴水(冷凝水)保护,8 对应于持续浸没。

TeSys Power - Giga 电机断路器外壳的防护等级至少为 IP40(防小于 1 mm 的物体)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?