限制曲线
简介
设备的限流能力取决于短路期间允许通过的电流,该电流小于预期电路电流。
TeSys GV5 / GV6 设备具有出色的限流能力,这得益于其采用的旋转双断点技术(触点以极快的速度分断,连续出现两个电弧电压,波前非常陡)。
Ics= 100% Icu
TeSys GV5 / GV6 设备的出色限流能力极大减小了因设备故障产生的力。
最终大大增加了分断性能。
具体地讲,工作分断能力 Ics等于 100% Icu。
根据标准 IEC/EN 60947-2 的定义,Icu 值通过包含以下步骤的测试来保证:
-
以等于 100% Icu 的故障电流连续使电路断开三次
-
检查设备是否依然工作正常,即:
-
它传递额定电流,却不发生异常温升。
-
保护功能在标准规定的限制范围内工作。
-
隔离性能未受影响。
-
延长电气设备使用寿命
限流设备极大地降低了短路对电气设备的负面影响。
-
热影响:降低导线温升,从而延长电缆使用寿命。
-
机械影响:减小电动力,从而降低电触点或母排变形或破裂的风险。
-
电磁影响:将对电路附近的测量设备的干扰。
通过级联提高成本效益
级联技术直接源自于限流技术。
分断能力小于预期短路电流的设备可以安装在限流设备下游。
整个系统的分断能力可以通过上游设备的限流能力来补充。
这样就能节省对下游设备和机柜的资金投入。
限流曲线和能量限制曲线
设备的限流能力由两条曲线来表达,这两条曲线都取决于预期短路电流(在未安装保护设备的情况下通过的电流):
-
实际峰值电流(受限电流)
-
热应力 (A²s),即,在 1 Ω 电阻下短路耗散的能量。
最大允许电缆应力
以下表格给出了取决于电缆绝缘、导线(Cu 或 Al)以及横截面积 (CSA) 的电缆最大允许热应力。CSA 的单位为 mm²,热应力的单位为 A²s。
|
CSA |
导线 |
1.5 mm² (16 AWG) |
2.5 mm² (14 AWG) |
4 mm² (12 AWG) |
6 mm² (10 AWG) |
10 mm² (8 AWG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVC |
Cu |
2.97x104 |
8.26x104 |
2.12x105 |
4.76x105 |
1.32x106 |
|
Al |
– |
– |
– |
– |
5.41x105 |
|
|
PRC |
Cu |
4.1x104 |
1.39x105 |
2.92x105 |
6.56x105 |
1.82x106 |
|
Al |
– |
– |
– |
– |
7.52x105 |
|
CSA |
导线 |
16 mm² (6 AWG) |
25 mm² (4 AWG) |
35 mm² (2 AWG) |
50 mm² (1 AWG) |
|---|---|---|---|---|---|
|
PVC |
Cu |
3.4x106 |
8.26x106 |
1.62x107 |
3.31x107 |
|
Al |
1.39x106 |
3.38x106 |
6.64x106 |
1.35x107 |
|
|
PRC |
Cu |
4.69x106 |
1.39x107 |
2.23x107 |
4.56x107 |
|
Al |
1.93x106 |
4.7x106 |
9.23x106 |
1.88x107 |