DOCA0161ZH-02

接触器使用类别 (IEC 60947-4-1)

此标准定义了四个使用类别,即 AC1AC2AC3AC4,具体取决于相关负载以及接触器所提供的控制功能。其等级取决于电流、电压和功率因数、以及在操作频率和耐用性方面的接触器耐受能力。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?