DOCA0161ZH-02

Ics:工作分断能力

表述为 Icu 的百分比,它指示设备在严苛条件下的稳健性。它通过如下这样的测试来确认:在 Ics 下执行一次分闸以及一次合闸/分闸,然后检查设备在其额定电流下是否正常工作。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.