DOCA0161ZH-02

断路器 (IEC 60947-2)

其为机械开关设备,能够在正常电路条件下接通、载送和断开电流,在指定的异常电路条件下(如短路条件下)可执行持续指定时间的接通和载送,然后断开电流。断路器是用于过载和短路保护的设备。断路器可适用于隔离,就跟 TeSys Power - Giga 的外壳一样。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?