DOCA0161ZH-02

相不平衡保护 (ANSI 46)

简介

电机相电流的不平衡会引起巨大温升,分断扭矩也显著增大,从而可能导致电机性能过早退化。这些影响在启动期间进一步放大:必须几乎即刻执行保护动作。

描述

相不平衡保护:

  • 计算每个相的电流不平衡值,将其与平均电流进行比较,以百分数的形式来表达:

  • 将最大电流不平衡值与 Iunbal 保护吸合电流进行比较。

下图为相 2 上的最大正向不平衡:

如果最大电流不平衡值高于相不平衡保护 Iunbal 吸合电流,则启用 tunbal 时间延迟。

相不平衡保护无法禁用。

在启动和稳定状态期间,相不平衡保护都处于激活状态。

工作原理

  • 如果在固定 tunbal 时间延迟期间,电流不平衡超过固定吸合电流 Iunbal 的 30%,则相不平衡(或失相)保护功能会引发脱扣。Tunbal 时间延迟因电机运行状况而异:

    • 启动阶段:tunbal = 0.7 s

    • 稳态阶段:tunbal = 4 s

    失相是相不平衡的极端情况,在相同条件下会引发脱扣。

1M 电机电流

1D 电机相电流的最大不平衡

2A 在启动期间通过相不平衡保护功能来监控

白色:未激活

绿色:已激活

启动期间:

  • A:激活启动阶段。

  • B:一旦超过吸合电流,便激活保护时间延迟。

  • C:0.7 秒的固定时间延迟结束后发生保护脱扣。

1M 电机电流

1D 电机相电流的最大不平衡

2B 在稳定状态下通过相不平衡保护功能来监控

白色:未激活

绿色:已激活

稳定状态下:

  • A:激活稳态阶段。

  • B:一旦超过吸合电流,便激活保护时间延迟。

  • C:4 秒的固定时间延迟结束后发生保护脱扣。

  • 如果在 tunbal 固定时间延迟结束前,电流不平衡值降至低于 Iunbal 吸合电流,则相不平衡保护功能不引发脱扣。

1M 电机电流

1D 电机相电流的最大不平衡

2B 在稳定状态下通过相不平衡保护功能来监控

白色:未激活

绿色:已激活

  • A:激活稳态阶段。

  • B:一旦超过吸合电流,便激活保护时间延迟。

  • D:复位时间延迟。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.