DOCA0161ZH-02

接触器 (IEC 60947-1)

其为机械开关设备,仅有一个位置(即,复位),可由除手动之外的任何方式操作,能够在正常电路条件(包括过载工作状态)下接通、载送和断开电流。接触器用于使负载状态下或稍微过载状态下的电路频繁断开和闭合。它必须与具备过载和短路保护能力的保护设备(如断路器)结合使用。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?