DOCA0161ZH-02

安全间隙

安装断路器时,必须在设备与附近所安装的面板、接线条及其他保护系统之间保留最小间距(安全间隙)。这些距离取决于极限分断能力,由按照 IEC 60947-2 标准进行的测试定义。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?