短延时保护 (ANSI 51)
简介
短延时保护用于保护各种类型的电机应用不受短路电流的损害。
短延时保护允许电机启动电流通过,但同时保护电缆和电机启动设备,使得这些电缆和设备的规格与具体的应用相符(适用于种类广泛的设备设置)。
工作原理
短延时保护为定时限类型。它可以被配置为 Isd 吸合电流。
|
项目 |
功能 |
描述 |
|---|---|---|
|
A |
Ir |
过载或热保护吸合电流 |
|
C |
Isd |
短延时保护吸合电流 |
|
D |
tsd |
短延时保护固定时间延迟 |
Isd 吸合电流设置值
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
首先设置长延时保护:设置吸合电流为 Ir (A)。 |
|
2 |
将 Isd 调节旋钮转到所需的值。设置范围为 5 至 13 x Ir,步长为 Ir。 |
|
3 |
Isd 设置为 Ir (A) x Isd 设置。 |
精确度范围为 +/-15%。
tsd 时间延时值
此时间延迟无法调节时间延迟。
-
保持时间为 20 毫秒。
-
最大分断时间为 60 毫秒。