过载或热保护 (ANSI 49)
简介
过载或热保护用于保护各种类型的电机应用不受过载电流的损害。
工作原理
过载或热保护为 I2t IDMT(反时限、定时限与瞬动):
-
它包含电机热像功能,
-
可被配置为 Ir 吸合电流和脱扣等级 (Class)。
|
项目 |
参数 |
描述 |
|---|---|---|
|
A |
Ir |
过载或热保护吸合电流 |
|
B |
等级 |
过载或热保护脱扣等级(根据标准 IEC/EN 60947-4-1) |
Ir 吸合电流设置值
过载或热保护吸合电流 (Ir) 使用多位旋钮设置。
缺省的 Ir 吸合电流设置值为 0.4 x In(旋钮上的最小值)。
根据标准 IEC/EN 60947-4-1,过载或热保护脱扣范围为 1.05–1.20 x Ir。
下表显示了调节旋钮上针对每个额定电流 In 的 Ir 预设值(单位为安培):
|
脱扣单元额定值 In (A) |
150 A |
220 A |
320 A |
500 A |
|---|---|---|---|---|
|
吸合电流 Ir (A) |
70 |
100 |
160 |
250 |
|
80 |
120 |
180 |
280 |
|
|
90 |
140 |
200 |
320 |
|
|
100 |
155 |
220 |
350 |
|
|
110 |
170 |
240 |
380 |
|
|
120 |
185 |
260 |
400 |
|
|
130 |
200 |
280 |
440 |
|
|
140 |
210 |
300 |
470 |
|
|
150 |
220 |
320 |
500 |
脱扣等级设置值
脱扣等级 (Class) 使用调节旋钮来设置:
-
等级 5
-
等级 10(缺省值)
-
等级 20
根据标准 IEC/EN 60947-4-1,脱扣等级对应于 7.2 x Ir 的电流的脱扣时间值。
下表显示了取决于负载中的电流且针对这三个等级的脱扣时间值:
|
负载中的电流 |
脱扣时间(秒): |
||
|---|---|---|---|
|
Class 5 |
Class 10 |
Class 20 |
|
|
1.5 x Ir |
96-120 |
192-240 |
320-400 |
|
6 x Ir |
5.2-6.5 |
10.8-13.5 |
20.8-26 |
|
7.2 x Ir |
4-5 |
8-10 |
16-20 |
精确度范围为 -20%, + 0%
电机热图像
热记忆
脱扣单元利用热记忆功能来保护电机,以防其在发生低振幅反复性故障时过热。
不涉及热记忆功能的电子保护无法提供针对反复性故障的保护,因为高于吸合电流设置值的所有过载的持续时间都非常短,无法引起脱扣。但是,每次过载都会导致设备温升。连续过载的累积效应可导致系统过热。热记忆功能记忆并整合因每次超过吸合电流设置值所致的温升。热记忆功能记忆脱扣前后 20 分钟内的温升值。
风扇
电机热像的计算考虑了电机的自冷却功能(安装在轴端的风扇)。